请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM625 工具与软件:
使用 SDK10/.00.07时、将 RCU 停止报告为以下日志:
将 此处的补丁应用 于 SDK10.00.07、进行了2周的通电/断电测试。 捕获到 RCU 停止一次:
出错前的最后一个日志是检测 I2C 触摸屏。
它在定制板上经过测试、具有一个4端口 USB 集线器连接的键盘、鼠标、U 形闪存。 不确定它是否相关。
在进行修补之前、在修补之后、只能在2周的开机关机测试中捕获一次、这样做会更加容易。