This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625/AM623/AM62A/AM62P/AM62D-Q1/AM64x/AM243x 硬件设计- SDIO 和 LVCMOS 的 I/O 驱动强度配置

Guru**** 2464790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1476970/am625-am623-am62a-am62p-am62d-q1-am64x-am243x-hardware-design---i-o-drive-strength-configuration-for-sdio-and-lvcmos

尊敬的 Sreenivasa:

以 eMMC 为例、模型中有许多选项、1.8V 有4个选项、哪个是1.8V eMMC IO 的默认选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、  

    感谢您的提问。

    您可以确认此处参考的处理器系列吗?

    您能否确认客户是否正在使用最新 IBIS 模型。

    更新 IBIS 模型应该只允许一种配置。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    请注意、我将 E2E 从常见问题解答中分离出来。 对于与常见问题解答相关的问题、我们倾向于添加单独的 E2E。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、  

    我知道这个查询适用于 AM62x

    驱动强度配置

    TI 当前不支持为 SDIO 和 LVCMOS 缓冲器配置除标称(默认)值以外的任何其他驱动强度、因为标称值是关闭芯片级 STA (静态时序分析)的唯一配置。 标称值对应于 SDIO 的40Ω 和 LVCMOS 的60Ω。 IBIS 模型已更新为仅包含时序在内部关闭时的驱动强度。
    我们目前不支持更改驱动强度。
    该 SOC 专为在使用默认驱动强度时正常运行而设计。
    更改驱动强度可能会导致功能问题。 因此、我们目前不支持改变驱动器的优势。
    驱动强度必须保持默认状态、因为这是外设时序关闭期间使用的唯一条件。

    TI.com 上的最新 IBIS 模型应该具有更新的配置。

    确保客户在 TI.com 上使用更新 IBIS 模型。

    此致、

    Sreenivasa