This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM: J721E:马赛克拼接6向相机

Guru**** 2465280 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1474300/tda4vm-j721e-mosaic-splicing-6-way-camera

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

TDA4VM

SDK 0804.

FreeRTOS+Linux

我们现在有六路摄像头输入。 我们希望使用马赛克将其拼接成2 * 3输出。 检查马赛克的相关 API 后,我们找不到一个地方来设置输出


如果我们要实现上述函数、可以在哪里修改它们?

此致、

Hongyao Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在应用程序中、将屏幕拆分为多个窗口、应用程序可以确定并提供每个窗口的大小、位置及其布局。 在多摄像头应用中、这是在 API set_img_mosae_params 中完成的。 您能否参考此实现并根据您的要求进行更改?

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 set_img_mosae_params API 中,可以设置有效窗口数和马赛克拼图的窗口属性,但无法设置输出马赛克图像是6网格还是9网格,这会导致六个相机图像拼接后输出图像下方是否有有效图像。 如何删除下面的无效图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、您需要相应地增加输出图像/窗口的高度、假设完整输出图像为1920x1080、那么窗口大小为640x540。 您还必须相应地设置第二行的起始位置。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的支持,问题已经解决!

    此致、

    Hongyao Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您结束本主题。