请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VH-Q1 工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
SDK 9.1、 LPDDR4:MT53E1G32D2FW 频率:4266M
在伺服日经过约5000次的周期后、对3个定制板进行可靠性的上电/断电测试。 一个板始终卡在 SPL 中、如下所示。
U-Boot SPL 2023.04-dirty (Nov 01 2024 - 14:25:12 +0800) EEPROM not available at 0x50, trying to read at 0x51 Reading on-board EEPROM at 0x51 failed -121 SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0009 '9.1.2--v09.01.02 (Kool Koala)') Timeout during frequency handshake ### ERROR ### Please RESET the board ###
我做了什么:
(1) PMIC 的输出电压全部正常
(2) 相同的错误、方法是将同一电路板上的 SD 卡更改为 Boot from SD Card (从 SD 卡引导)。
问题:
#1。 通过搜索论坛报告了一些类似的问题、它们的最终结果是什么?
#2。 是否有用于输出 DDR 初始化日志的补丁?