This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:频率握手期间超时(&quot);应力下电上电测试后出现故障

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1476322/tda4vh-q1-timeout-during-frequency-handshake-failure-after-stress-power-cycle-test

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

 SDK 9.1、 LPDDR4:MT53E1G32D2FW  频率:4266M

    在伺服日经过约5000次的周期后、对3个定制板进行可靠性的上电/断电测试。  一个板始终卡在 SPL 中、如下所示。

U-Boot SPL 2023.04-dirty (Nov 01 2024 - 14:25:12 +0800)
EEPROM not available at 0x50, trying to read at 0x51
Reading on-board EEPROM at 0x51 failed -121
SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0009 '9.1.2--v09.01.02 (Kool Koala)')
Timeout during frequency handshake
### ERROR ### Please RESET the board ###

 我做了什么:  

  (1) PMIC 的输出电压全部正常  

  (2) 相同的错误、方法是将同一电路板上的 SD 卡更改为 Boot from SD Card (从 SD 卡引导)。

问题:

#1。 通过搜索论坛报告了一些类似的问题、它们的最终结果是什么?

#2。 是否有用于输出 DDR 初始化日志的补丁?