工具与软件:
大家好、团队成员:
我使用的是 SDK v 08_02_00_05 (Linux+RTOS)。
我有一个可正常运行的单摄像头应用、它接受鱼眼摄像头输入、并在使用 LDC 节点的监视器上显示直线输出。
这是通过将生成的 LUT 作为网格图像传递至 LDC 参数来实现的。
我已经使用 DCC 调优工具生成了 XML 文件、并执行了以下代码来生成 C 头文件。
DCC_TOOL_PATH=../../../../../tools/dcc_tools/
OUT_PATH=../../../../include
DCC_BIN_DIR=../../dcc_bins
DCC_BIN_LINEAR_DIR=../../dcc_bins/linear
# Ensure required directories exist
mkdir -p "$DCC_BIN_DIR"
mkdir -p "$DCC_BIN_LINEAR_DIR"
# Remove old files
rm -f *.bin
rm -f $OUT_PATH/dcc_ldc_isx016.h
# Run DCC tool
$DCC_TOOL_PATH/dcc_gen_linux ISX016_mesh_ldc_dcc.xml
# Find the actual .bin file
BIN_FILE=$(ls cid42_*.bin 2>/dev/null | head -n 1)
if [ -z "$BIN_FILE" ]; then
echo "Error: DCC binary not generated!"
exit 1
fi
# Move and rename the binary file
cp "$BIN_FILE" "$DCC_BIN_DIR/isx016_dcc_ldc.bin"
cp "$BIN_FILE" "$DCC_BIN_LINEAR_DIR/"
# Convert to C header file
$DCC_TOOL_PATH/dcc_bin2c "$DCC_BIN_DIR/isx016_dcc_ldc.bin" "$OUT_PATH/dcc_ldc_isx016.h" dcc_ldc_isx016
# Cleanup
rm -f *.bin
您能告诉我如何使用没有网格图像的工具实现相同的功能吗?
另外、请确认是否仅在处于怠速位置的车辆(与摄像头集成)上使用 LDC)BJ->DCC.CONFIG、或者甚至在车辆也处于移动状态时使用?
此致、
Chaitanya Prakash Uppala