工具与软件:
大家好!
关于我在此处发布的其他文章(https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1462325/ind-comms-sdk-profinet-rt-test-issues/5614242#5614242)、我们看到 Profinet 的一致性测试存在另一个问题。
我想创建一个单独的帖子、以便更轻松地跟踪它们。
有关测试包括 TEDCheck、TEDCheck (Aruba)和 TEDCheck (Cisco)。 这三个示例都显示了类似的行为、其中一些测试用例缺少 LLDP 帧中的 LLDP 信息、稍后在测试中有几次超时、没有收到 SNMP 响应。
我将测试的捕获文件和报告附加到了这篇文章中。
对我来说、如果是应用程序端的某个问题导致这种行为、或者是否还有其他原因导致这种行为、这并不明显、我们需要一些关于如何处理这种情况的指导。
此致
Philip