This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IND-COMMS-SDK:Profinet 一致性 TEDCheck 失败

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1464569/ind-comms-sdk-profinet-conformance-tedcheck-fails

器件型号:IND-COMMS-SDK

工具与软件:

大家好!

关于我在此处发布的其他文章(https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1462325/ind-comms-sdk-profinet-rt-test-issues/5614242#5614242)、我们看到 Profinet 的一致性测试存在另一个问题。

我想创建一个单独的帖子、以便更轻松地跟踪它们。

有关测试包括 TEDCheck、TEDCheck (Aruba)和 TEDCheck (Cisco)。 这三个示例都显示了类似的行为、其中一些测试用例缺少 LLDP 帧中的 LLDP 信息、稍后在测试中有几次超时、没有收到 SNMP 响应。
我将测试的捕获文件和报告附加到了这篇文章中。

对我来说、如果是应用程序端的某个问题导致这种行为、或者是否还有其他原因导致这种行为、这并不明显、我们需要一些关于如何处理这种情况的指导。

此致
Philip

e2e.ti.com/.../TEDCheck.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip:

    此问题正在脱机处理。 如果在星期一的交货中未能解决问题、我们可以在这里进一步讨论。

    谢谢。
    此致、
    Kamil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kamil:

    如另一篇文章中所述、我使用新交付重新运行测试、遗憾的是、更新后的行为似乎没有变化:
    e2e.ti.com/.../0312.Reports.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、我要道歉。 我注意到我使用 Test Bundle 2.44重新运行测试。 随着2.45、TEDCheck 测试通过。