This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:R5核心器件管理器任务

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1464655/am625-r5-core-device-manager-tasks

器件型号:AM625

工具与软件:

AM62x MCU+ SDK 09.01.00.39。

如果我在 R5内核应用程序中有一个优先级为30的 FreeRTOS 任务、让它占用 CPU、
A53内核无法访问器件。
当我调用 sciServer_init()时,是否创建了设备管理器的任务?
我们如何避免禁止设备管理器?
例如、任务优先级、CPU 利用率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我正在查看您的问题、您可能会在一两天内得到回复。

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    您对此有任何更新吗?

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、正是任务优先级7被占用。


    是否仍需等待一段时间才能回答?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉回复延迟。

    我需要做一些分析你的查询,并将发布由 EOD 的回复.

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    客户正在等待您的反馈。

    是否可以尽快更新?

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    您能告诉我关于这个主题的状态吗?   

    "对不起,我不小心弄丢了。" 但是我们的客户需要您的反馈。 您可以加快此过程吗?

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否仅在连接调试器时才观察到此问题? 如果需要、那么这主要是因为 R5内核可能被暂停、并且 DM 未在运行、从而导致出现问题。 请说明在您直接刷写应用程序时是否仍然出现此问题。

    请告诉我、您如何验证 A53是否无法访问该器件? 您尝试通过 A53访问哪个资源? 如果您正在使用任何 MCU + SDK 示例、那么您可以告诉我相同的信息、我可以使用相同的信息、然后在最后进行测试

    此致、

    开会。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的响应。

    我没有连接调试器。
    如果我在 R5侧执行一个优先级为7的 while (1)任务的话会发生。

    我并不是要解决这个问题。
    我想在设备管理器中知道任务优先级等、以免出现问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DM 任务的任务优先级似乎为3、您可以尝试将任务优先级设置为小于3、然后查看是否可以避免此问题。

    此致、

    开会。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我来试一下。

    您知道 CPU 在设备管理器中的使用情况吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、没有针对 CPU 使用情况的此类信息。

    此致、

    开会。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们不知道器件 管理器中 CPU 的使用情况。
    我们不知道我们在这里开发的应用中可以使用多少 CPU。

    我们可以在设备 管理器任务中看到堆栈使用情况吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此参数也未经测试、主要取决于应用。 为 sciserver 任务定义的栈大小为2kB、该值是栈的最大大小、通常对于 DM 足够大、可以将该值视为最大栈利用率。

    此致、

    开会。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将介绍它。

    另外,你知道我能在这项任务上拖延多长时间吗?
    可能是有关 A53驱动程序内容的问题。