工具与软件:
AM62x MCU+ SDK 09.01.00.39。
如果我在 R5内核应用程序中有一个优先级为30的 FreeRTOS 任务、让它占用 CPU、
A53内核无法访问器件。
当我调用 sciServer_init()时,是否创建了设备管理器的任务?
我们如何避免禁止设备管理器?
例如、任务优先级、CPU 利用率
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
AM62x MCU+ SDK 09.01.00.39。
如果我在 R5内核应用程序中有一个优先级为30的 FreeRTOS 任务、让它占用 CPU、
A53内核无法访问器件。
当我调用 sciServer_init()时,是否创建了设备管理器的任务?
我们如何避免禁止设备管理器?
例如、任务优先级、CPU 利用率
您好!
您是否仅在连接调试器时才观察到此问题? 如果需要、那么这主要是因为 R5内核可能被暂停、并且 DM 未在运行、从而导致出现问题。 请说明在您直接刷写应用程序时是否仍然出现此问题。
请告诉我、您如何验证 A53是否无法访问该器件? 您尝试通过 A53访问哪个资源? 如果您正在使用任何 MCU + SDK 示例、那么您可以告诉我相同的信息、我可以使用相同的信息、然后在最后进行测试
此致、
开会。