主题中讨论的其他器件: DRA821
工具与软件:
您好!
我正在寻找通过以太网交换机实现 GigE Vision 的解决方案。
由于它具有 CPSW5G、因此我想考虑将 DRA821U 用作以太网控制器。
但我不确定 TI 的 SDK 能否支持 GigE Vision。
是否有可能对此发表评论?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Tanmay-San:
>关于 GigE Vision 的硬件要求,您有什么参考资料吗? 我无法找到它。 我可以看一下、并告知您它使用 DRA821的可能性。
=>感谢您的答复。 我正在等待您对 GigE Vision 的反馈。
除了 GigE Vision 特定的应用外、我们还有其他几项要求。
这种情况、我认为有一个问题是巨型数据包。
根据 DRA821的 TRM 部分"12.2.2.1.2"、9600bytes 似乎不支持巨型数据包。
>巨型 数据包(9600字节)
但是、我不确定此设备本身不支持"Jumbo Packet"。
如果该器件在数据表中最多可以支持任何值、您能否将其显示给我?
(根据以下 URL、TI 提到了巨型数据包可以支持的 TDA 器件的最大大小。)
(+) PROCESSOR-SDK-J721E:为 J721EXSOMG01EVM (TDA4VM 处理器)启用巨型数据包(MTU 高于1500)-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
此致、
您好!
但是、我不确定此设备本身不支持"Jumbo packet"。
是的、巨型帧通常为9600字节。
DRA821中的 CPSW5G 不支持巨型帧。
CPSW H/W 可以支持的最大数据包大小为2024字节。
=>感谢您的答复。 我正在等待您对 GigE Vision 的反馈。
除 GigE Vision 特定的要求外、我们还有其他几项要求。
TI SDK 不支持 GigE Vision s/w。
您需要为 GigE Vision 功能添加自己的应用和堆栈。
此致、
Sudheer