This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:GigE Vision

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1469065/dra821u-gige-vision

器件型号:DRA821U
主题中讨论的其他器件: DRA821

工具与软件:

您好!

我正在寻找通过以太网交换机实现 GigE Vision 的解决方案。
由于它具有 CPSW5G、因此我想考虑将 DRA821U 用作以太网控制器。
但我不确定 TI 的 SDK 能否支持 GigE Vision。
是否有可能对此发表评论?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于 GigE Vision 的硬件要求、您有没有任何参考资料? 我无法找到它。 我可以看一下、并告知您它使用 DRA821的可能性。

    如果 ITS 只需要1G 链路、并且根据我看到的使用基于 UDP 的应用、则也应该可以在 DRA821上实现。 如果任何地方都指定了硬件要求、我可以说、如果天气条件更好、那么这是否可行。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tanmay-San:

    >关于 GigE Vision 的硬件要求,您有什么参考资料吗? 我无法找到它。 我可以看一下、并告知您它使用 DRA821的可能性。
    =>感谢您的答复。 我正在等待您对 GigE Vision 的反馈。
     除了 GigE Vision 特定的应用外、我们还有其他几项要求。
    这种情况、我认为有一个问题是巨型数据包。

    根据 DRA821的 TRM 部分"12.2.2.1.2"、9600bytes 似乎不支持巨型数据包。

    >巨型 数据包(9600字节)

    但是、我不确定此设备本身不支持"Jumbo Packet"。
    如果该器件在数据表中最多可以支持任何值、您能否将其显示给我?
    (根据以下 URL、TI 提到了巨型数据包可以支持的 TDA 器件的最大大小。)
    (+) PROCESSOR-SDK-J721E:为 J721EXSOMG01EVM (TDA4VM 处理器)启用巨型数据包(MTU 高于1500)-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但是、我不确定此设备本身不支持"Jumbo packet"。

    是的、巨型帧通常为9600字节。
    DRA821中的 CPSW5G 不支持巨型帧。

    CPSW H/W 可以支持的最大数据包大小为2024字节。

    =>感谢您的答复。 我正在等待您对 GigE Vision 的反馈。
     除 GigE Vision 特定的要求外、我们还有其他几项要求。

    TI SDK 不支持 GigE Vision s/w。

    您需要为 GigE Vision 功能添加自己的应用和堆栈。

    此致、
    Sudheer