工具与软件:
大家好、我希望就 AM3356BZCZD60元件安装后出现的质量问题向您征求建议。 我们已经确定了几类质量问题、我们最初怀疑这些问题与 AM3356元件有关。
情况1:芯片安装在电路板上之后、电路板发生短路。 但是,当芯片从电路板上卸下时,电路板工作正常。 此问题的发生率很高。
情况2:AM3356BZCZD60和 SN74LVC1G07DBVR 器件均焊接在电路板上时发生电路板短路。 在某些情况下、更换 AM3356可解决此问题、而在其他情况下、则需要更换 AM3356和 SN74LVC1G07DBVR 才能通过测试。
情况3:部分更换 SN74LVC1G07DBVR 已通过测试、但有时不是 SN74LVC1G07DBVR 的问题、并且需要先更换 AM3356才能通过测试。
能否就我们如何自行调查根本原因提供一些专业建议? 此外、您能否对这些问题的可能原因提供一些见解? 非常感谢!