This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3356:器件 AM3356BZCZD60测试异常

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3356

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1471525/am3356-part-am3356bzczd60-test-anomaly

器件型号:AM3356

工具与软件:

大家好、我希望就 AM3356BZCZD60元件安装后出现的质量问题向您征求建议。 我们已经确定了几类质量问题、我们最初怀疑这些问题与 AM3356元件有关。

情况1:芯片安装在电路板上之后、电路板发生短路。 但是,当芯片从电路板上卸下时,电路板工作正常。 此问题的发生率很高。

情况2:AM3356BZCZD60和 SN74LVC1G07DBVR 器件均焊接在电路板上时发生电路板短路。 在某些情况下、更换 AM3356可解决此问题、而在其他情况下、则需要更换 AM3356和 SN74LVC1G07DBVR 才能通过测试。

情况3:部分更换 SN74LVC1G07DBVR 已通过测试、但有时不是 SN74LVC1G07DBVR 的问题、并且需要先更换 AM3356才能通过测试。

能否就我们如何自行调查根本原因提供一些专业建议? 此外、您能否对这些问题的可能原因提供一些见解? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将您的问题分配给我们的域名专家,请允许他们一些时间来与您联系。

    此致、

    Nitika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HeLO Cassie Liu、  

    感谢您的提问。

    我没有有关设计的信息、因此我不确定是否可以向您指出问题。

    我需要您添加其他信息  

    这是一个新的设计吗?

    如果没有看到、则可以看到特定批次中存在的问题。

    批次中出现问题的所有器件。

    如果这是新设计、这是您要构建的第一批产品。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是一个新的设计,异常产品是相同的批号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HeLO Cassie Liu、  

    请查看下面的内容并添加输入。

    [报价 userid="177086" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1471525/am3356-part-am3356bzczd60-test-anomaly/5649959 #5649959"]

    这是一个新的设计吗?

    如果没有看到、则可以看到特定批次中存在的问题。

    批次中出现问题的所有器件。

    [报价]

    此外、您可以确认您尚未对 PCB 进行任何更改以及构建新版本的 PCB。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    是所有显示同一批次问题的设备。—>这是同一批次

    此外,您还可以确认您没有对 PCB 进行任何更改,并构建新版本的 PCB。—>未更改

    此致、

    Cassie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cassie Liu、  

    谢谢你。

    您能否确认之前是否制造过多个批次的电路板而不出现此问题。

    这是您第一次看到报告的问题。

    所有设备都显示同一批次的问题。——>这是同一批次

    这些器件是近期采购的还是长期储备的?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    产品已存放了一段时间、产品的 DC 为2023年

    此致、

    Cassie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cassie Liu、  

    谢谢你。

    [报价 userid="177086" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1471525/am3356-part-am3356bzczd60-test-anomaly/5653581 #5653581"]

    您能否确认之前是否制造过多个批次的电路板而不出现此问题。

    这是您第一次看到报告的问题。

    [报价]

    您能回答上述问题吗?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    这是您第一次看到有问题的报告吗? ——是的。

    此致、

    Cassie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cassie Liu、  

    谢谢你。  

    您能否先确认您是否制造了多个批次的主板、然后才发现此问题。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    请确认您是否在没有看到这个问题之前就已经制造了多个批次的板--- 是的、以前没有遇到过此问题、再次感谢您的帮助。

    此致、

    Cassie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cassie Liu、  

    谢谢你。  

    我来向团队核实一下。

    请预计回复延迟。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cassie Liu:

    您表示出现问题的 AM3356器件全部属于同一批次。  请提供所处包装的其他标签信息。  或者还显示器件顶部的图片、因为封装符号上带有 LTC。  这些器件是如何获得的?  是从 TI 授权经销商发货还是从 TI 下订单直接发货?