主题中讨论的其他器件:DRV8316REVM、 TIDM-02018、 DRV8316、 BOOSTXL-3PHGANINV
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
目前、我有一个采用 Sitara AM263x MCU 的 TI LaunchPad 套件。 我想知道它是否与 DRV8316REVM 兼容。
感谢您的帮助。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
目前、我有一个采用 Sitara AM263x MCU 的 TI LaunchPad 套件。 我想知道它是否与 DRV8316REVM 兼容。
感谢您的帮助。
此致、
尊敬的 Masoud:
是否有办法绕过当前版本中的引脚限制? 为了澄清、即使我手动进行线控连接、也无法将 LP-AM263x 与 DRV8316REVM 配合使用吗? 如果可能、您能否指导我如何设置布线以及需要在 AM263_3phGaN_3Sc.syscfg 文件中进行哪些更改?
另外、下一版本预计何时发布?
此外、您能否推荐与 DRV8316类似但可与 LP-AM263x 兼容的产品? 我们将以低 RPM (大约0.15)运行 BLDC 电机。
谢谢!
Shahar
嘿 Shahar、
上次我进行查看时、有一个引脚链接到为 LaunchPad 上的 SPI 引脚选择多路复用器。 当我们选择 SPI 时、在引脚排列上使用 ADC 存在一些限制。 我相信 DRV8316REVM 将为下一版本的 LP 做好准备。
至于 Rev A LP-AM263版本、我将在 ralph 中循环解答该问题。
对于 AM-263、首先最好的工程是 TIDM-02018、该工程也包含迁移指南。
此致!
Masoud。
尊敬的 Masoud:
如果我要在不同的电路板上使用 DRV8316REVM、需要连接哪些基本引脚才能将其激活?
其次、该 LaunchPad 版本的问题是 ADC 和 SPI 引脚是共享的、是否会产生限制? . 无法选择将其他引脚配置为 SPI/ADC?
最后、TIDM-02018中的 BOOSTXL-3PHGANINV 是否支持 FOC 或正弦180°控制? 电机通过 eQEP 编码器实现正弦旋转、但我希望电机以低 RPM 运行。
谢谢!
Shahar