This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263:TI LaunchPad 与 DRV8316REVM 的兼容性

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316REVM, TIDM-02018, LP-AM263, DRV8316, BOOSTXL-3PHGANINV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1464178/lp-am263-compatibility-of-ti-launchpad-with-drv8316revm

器件型号:LP-AM263
主题中讨论的其他器件:DRV8316REVMTIDM-02018DRV8316BOOSTXL-3PHGANINV

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

目前、我有一个采用 Sitara AM263x MCU 的 TI LaunchPad 套件。 我想知道它是否与 DRV8316REVM 兼容。

感谢您的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahar、您好!

    不相信我们以前已经审查过此 EVM 的兼容性、它会涉及到引脚排列。 我们的一位电机控制专家将对此进行回顾。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    感谢您的答复。

    我有兴趣使用 Sitara AM263x MCU 和 DRV8316REVM 电机驱动器。 可利用哪些选项来实现此目的? 此外、我是否有任何我可以参考的示例工程、即使对于类似的电机驱动器也是如此?

    感谢您的支持、并期待您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahar、您好!

    当前的 LP-AM263x 版本(修订版 E2)与 DRV8316REVM 完全兼容、因为 LP-AM263上的 SPI 连接存在一个引脚限制。 但是、下一个版本(修订版 A)将能够与此 EVM 配合使用。 同时、您可以查看 TIDM-02018设计指南、以帮助添加对修订版 A 的 DRV8316REVM 的支持

    此致!

    Masoud。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masoud:

    是否有办法绕过当前版本中的引脚限制? 为了澄清、即使我手动进行线控连接、也无法将 LP-AM263x 与 DRV8316REVM 配合使用吗? 如果可能、您能否指导我如何设置布线以及需要在 AM263_3phGaN_3Sc.syscfg 文件中进行哪些更改?

    另外、下一版本预计何时发布?

    此外、您能否推荐与 DRV8316类似但可与 LP-AM263x 兼容的产品? 我们将以低 RPM (大约0.15)运行 BLDC 电机。

    谢谢!
    Shahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Shahar、

    上次我进行查看时、有一个引脚链接到为 LaunchPad 上的 SPI 引脚选择多路复用器。 当我们选择 SPI 时、在引脚排列上使用 ADC 存在一些限制。 我相信 DRV8316REVM 将为下一版本的 LP 做好准备。

    至于 Rev A LP-AM263版本、我将在 ralph 中循环解答该问题。

    对于 AM-263、首先最好的工程是 TIDM-02018、该工程也包含迁移指南。

    此致!
    Masoud。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masoud:

    如果我要在不同的电路板上使用 DRV8316REVM、需要连接哪些基本引脚才能将其激活?

    其次、该 LaunchPad 版本的问题是 ADC 和 SPI 引脚是共享的、是否会产生限制? . 无法选择将其他引脚配置为 SPI/ADC?

    最后、TIDM-02018中的 BOOSTXL-3PHGANINV 是否支持 FOC 或正弦180°控制? 电机通过 eQEP 编码器实现正弦旋转、但我希望电机以低 RPM 运行。

    谢谢!
    Shahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    有任何更新?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahar

    我与团队聊了聊、新版本的 LP-AM263修订版 A 应该会在 Q1结束时准备好在 TI.com 上订购。

    由于当前的电路板设置无法同时支持 SPI 和 ADC、因此必须推迟 Rev A。

    此外、TIDM-2018还支持 FOC 控制、因为它具有更好的动态性能。

    此致、

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masoud:

    感谢您的答复。

    关于通用电机实验室软件、它是否仅在 DRV 的初始配置期间使用 SPI? 如果是这种情况、是否可以先配置 DRV、然后切换到 ADC 以运行?

    我感谢您的见解!

    此致、
    Shahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM-263通用实验室(TIDM-02018)目前不支持基于 SPI 的驱动程序。 我们计划首先添加对 DRV8323RS 的支持。

    此致、

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masoud:

    DRV8316具有非 SPI 模式、支持基于硬件引脚的配置。 如果我使用此选项、是否可以将其与 Sitara 连接?



    Sitara 支持 SPI 和 ADC -您能解释一下这个问题吗? 也许我们可以调整引脚设置、使其正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以顺利使用 AM-263的 NO-SPI 型号。 您可以按照 TIDM-02018设计指南中的说明迁移到不同的板。

    此致、

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masoud:

    感谢您的答复。

    是否有任何特定外设(例如、 MSPI、I2C 等 )、我在迁移到时需要禁用 无 SPI 型号 是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、默认情况下您无需禁用任何外设。

    此致、

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以帮助延长后的 帖子吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很快就会回复这个帖子。

    此致、

    Masoud