主题中讨论的其他器件: AM67、 AM67A
工具与软件:
我尝试了 DiISPLAY 端口和 HDMI 端口都但没有信号后也得到登录提示

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我尝试了 DiISPLAY 端口和 HDMI 端口都但没有信号后也得到登录提示

您好 Praveen Rao ,感谢您的回复
按照从 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-j722s/10_01_00_04/exports/docs/linux/Overview/Processor_SDK_Linux_create_SD_card.html 到将固件刷写到 SDcard 的步骤进行操作
尊敬的 Anurag:
我目前正在旅行、下周将回到办公室、看看我能否亲自测试一下。
但是、我目前怀疑默认图像中有覆盖层会禁用显示输出。 在引导分区中、应该有一个带有一些叠加层的 uEnv.txt 文件、如本文档此处所述: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-j722s/10_01_00_04/exports/docs/linux/How_to_Guides/Target/How_to_enable_DT_overlays_in_linux.html?highlight=uenv。
您能否尝试为 U-Boot (假设该变量存在)注释或删除 name_overlays 变量、然后尝试进行引导?
此致、
Takuma
uEnv.txt
#根据 board_name 更新 Linux 主机名
# SK 还需要额外的 dtbo 来引导。 根据 board_name 将其添加到 name_overlays
uenvcmd=if test "$board_name"="am67-sk";then;setenv args_all $args_all systemd.hostname=am67a-sk;fi.
#设置正确的 U-Boot 环境变量
dorprocboot=1
name_overlages=ti/k3-j722s-edgeai-apps.dtbo
尊敬的 Anurag:
我在新主题中看到了以下信息: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1472020/j722sxh01evm-no-display-on-monitor
目前正在尝试重现设置、但您是否正在使用可从此处下载并通过 balenaEtcher: https://www.ti.com/tool/download/WIC-AM67A 闪烁的 PROCESSOR-SDK-LINUX 映像 ? 或者使用不同的映像或刷写过程(因为用户指南中提供了多种方法)?
此致、
Takuma
你好、Takuma
1) 我尝试了两个但没有显示:
1) 1) ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-10_01_00_04-Linux-x86-Install.bin
2) 2) ti-processor-sdk-linux-edgeai-j722s-evm-10_01_00_04-Linux-x86-Install.bin
2) J722SXH01EVM 评估板有4个 SOC -> am67、am67a 和 tda4ven、tda4aen
我的板 上有 TI XJ722S5AAMW SOC IC 这意味着,使用了 Tda4ven , Tda4aen SOC 所以我们必须使用 ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-10_01_00_04-Linux-x86-Install.bin 但为什么其他人建议显示使用 edge-ai SDK: ti-processor-sdk-linux-edgeai-j722s-evm-10_01_00_04-Linux-x86-Install.bin 而 edgeai 是为 AM67A soc 构建的?
3)当你在论坛上在线,我是来自印度, 所以我的时间是9:AM 到下午5点 IST
尊敬的 Anurag:
[报价 userid="640822" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1470703/j722sxh01evm-no-signal-to-monitor/5651055 #5651055"]1) 我尝试了两个但没有显示:
[报价]我懂了。 EdgeAI 图像在 Linux 中默认应启用 HDMI。
但为什么其他人建议使用 EDGE-AI SDK : ti-processor-sdk-linux-edgeai-j722s-evm-10_01_00_04-Linux-x86-Install.bin 而 edgeai 是为 AM67A soc 构建的? [报价]EdgeAI 和 ADAS 演示使用同一个板、因此两者都可以运行。 EdgeAI 更适合经常使用 Linux 的工业客户、而 ADAS 更基于 RTOS、因此显示驱动程序会在 Linux for EdgeAI 中自动出现。
3)当您在线参加论坛时、我来自印度、 所以我的时间是上午9:00至下午5:00 IST我在美国、因此我的工作时间为美国中部时间上午9点至下午5点。
此致、
Takuma
[/quote]
尊敬的 Anurag:
回到调试阶段、但我一直无法在最后重现问题 我将10.1 EdgeAI 图像与 J722S EVM 一起使用、连接 HDMI、看到屏幕显示出来。 下面是我看到的内容:

根据您共享的当前日志、在使用 EdgeAI 映像时、显示驱动程序似乎按预期出现。
但是、您的日志就像 HDMI 显示器未连接、未通电、或者显示器正在尝试协商分辨率、但不支持该分辨率。
那么...
此致、
Takuma
你好、Takuma、感谢您的支持
1)我使用直接 HDMI 到 HDMI 电缆 ,它工作,感谢很多,但为什么 VGA 到 HDMI 转换器不工作?
2) Display 有一些 GUI 菜单、该菜单接近 AI 功能、但这不会为我们的项目提供优势
3) 3)我需要开发 UART 和 SPI 以及其他 必须具有 GUI 选择菜单和定制 GUI 操作系统( 如 rasbperry PI 和 BeagleBone)的功能 现在已经有了 ,我如何开始?
尊敬的 Anurag:
1)我用的 是 HDMI 到 HDMI 电缆,它工作了,感谢很多,但为什么 VGA 到 HDMI 转换器不工作? [报价]正如我在上一篇文章中提到的、这是由于在使用转换器转 HDMI 时 EDID 未传达到 SoC 的问题。
对于2和3、我建议按下"Ask a new question"按钮打开新的论坛主题帖。
无论如何、很高兴我们能够弄清楚显示屏的问题。
此致、
Takuma