This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:Green Hills Integrity 缺少对 OSPI NOR 闪存的支持

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1470966/am6442-green-hills-integrity-lack-of-support-for-ospi-nor-flash

器件型号:AM6442

工具与软件:

您好!

我们已经开发了一种定制硬件板、这种板主要基于 AM64x EVM 板。  我们使用与 EVM 板相同的 OSPI NOR 闪存、但我们还添加了具有单独芯片选择的 MRAM OSPI 器件。  

对于我们的电路板而言、OSPI NOR 闪存是引导器件。  当前已对 NOR 闪存进行分区、并且处理器/ uboot 通过接线并设置以引导 Linux。  这将按预期运行。  我们此时尚未验证 MRAM OSPI 器件。  但 NOR 闪存可以在 Linux 下正常工作。

通常、我们在产品中使用 Green Hills Integrity OS。  他们返回、询问有关 OSPI 总线以及 NOR 闪存和 MRAM 器件支持的问题。

尽管这不是技术问题、但由于 NOR 闪存和 MRAM 器件位于单独的片选上、因此在单个 OSPI 总线上使用 NOR 闪存和 MRAM 器件是否存在任何问题?  是否有人知道 Green Hills Integrity 在使用 OSPI 器件时是否存在问题?  Green Hills Integrity 支持从 OSPI NOR 闪存启动吗?

我希望这有道理。  如果有人有任何智慧,为什么 Green Hills 有这个界面的问题,请告诉我。  如果您有任何问题、请告诉我。

非常感谢

Daryl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daryl

    我们的支持团队没有帮助您解决 GHS 特定问题的经验、因为您可以验证与 Linux 配合使用的功能。  
    如果您需要 GHS 联系信息、请告知我们、我们可以请求我们的第三方客户管理团队提供联系信息

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助。  联系您的第三方关系管理是个好主意。  请告诉我应该联系谁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已通知 GHS 有关这些线程、他们已查看这些线程 、我希望他们会在这里直接发出提示、并对您的所有(3)个线程提供一些指导