工具与软件:
您好!
我们已经开发了一种定制硬件板、这种板主要基于 AM64x EVM 板。 我们使用与 EVM 板相同的 OSPI NOR 闪存、但我们还添加了具有单独芯片选择的 MRAM OSPI 器件。
对于我们的电路板而言、OSPI NOR 闪存是引导器件。 当前已对 NOR 闪存进行分区、并且处理器/ uboot 通过接线并设置以引导 Linux。 这将按预期运行。 我们此时尚未验证 MRAM OSPI 器件。 但 NOR 闪存可以在 Linux 下正常工作。
通常、我们在产品中使用 Green Hills Integrity OS。 他们返回、询问有关 OSPI 总线以及 NOR 闪存和 MRAM 器件支持的问题。
尽管这不是技术问题、但由于 NOR 闪存和 MRAM 器件位于单独的片选上、因此在单个 OSPI 总线上使用 NOR 闪存和 MRAM 器件是否存在任何问题? 是否有人知道 Green Hills Integrity 在使用 OSPI 器件时是否存在问题? Green Hills Integrity 支持从 OSPI NOR 闪存启动吗?
我希望这有道理。 如果有人有任何智慧,为什么 Green Hills 有这个界面的问题,请告诉我。 如果您有任何问题、请告诉我。
非常感谢
Daryl