请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6412 工具与软件:
产品:Encryptor
Application:Layer3 Encryptor
对于上面的、我们要寻找具有以下特性的处理器
*应该有 内置的硬件加密加速器支持 标准加密算法 AES-256 ,
DH、ECDH 等密钥交换算法
*两个1Gbps 以太网端口
* USB、UART 端口
*低功耗
*低成本
我们发现 AM6412符合我们的要求。 在这方面、请你告诉我们
1) 1)使用 AES-256加密时、AM6412处理器可以实现多大的 IPSec 吞吐量? 任何支持文档
2)它支持哪些密钥交换算法
3) 3)任何有关 AM6412的安全/加密加速器的其他文档。 如果是、则 PL 共享
4)该部件的长性