This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6412:加密加速器

Guru**** 2467130 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468139/am6412-crypto-accelerator

器件型号:AM6412

工具与软件:

产品:Encryptor  

Application:Layer3 Encryptor

对于上面的、我们要寻找具有以下特性的处理器

*应该有 内置的硬件加密加速器支持 标准加密算法 AES-256 ,

DH、ECDH 等密钥交换算法

*两个1Gbps 以太网端口

* USB、UART 端口

*低功耗

*低成本

我们发现 AM6412符合我们的要求。 在这方面、请你告诉我们

1) 1)使用 AES-256加密时、AM6412处理器可以实现多大的 IPSec 吞吐量? 任何支持文档 
2)它支持哪些密钥交换算法 

3) 3)任何有关 AM6412的安全/加密加速器的其他文档。 如果是、则 PL 共享

4)该部件的长性