This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:如何设置引脚迟滞's 输入缓冲器。

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1469898/am625-how-to-set-the-hysteresis-of-the-pin-s-input-buffer

器件型号:AM625

工具与软件:

在 AM62x 数据表中、引脚属性表表明某些引脚在输入缓冲器中具有迟滞。
是否可以打开/关闭该迟滞?
如果可以打开/关闭、请告诉我如何设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在查看您的问题、您可能希望 在一两天内得到回复。

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、可以在 PADCFG 寄存器中为每个引脚配置这些引脚属性。

    因此、还应通过 PADCFG 寄存器控制 hysteria。

    但在 PADCCFG 寄存器中、该信息也丢失。

    我需要向团队内部核实。

    同时、您可以确认您是否正在尝试从 A53或 DM R5F/M4F 控制这些 HYS 位。

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我假设迟滞将由 R5控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在内部与硬件专家进行了讨论、他们已确认将在多路复用模式配置下进行控制。

    在 AM62x 器件中、GPIO 支持去抖功能。

    请查看数据表、了解哪些引脚具有该功能、因为所有 GPIO 都不支持该功能。

    首先,您需要控制 PADCFG 寄存器中的去抖 选择位,以启用去抖选择。

    然后、配置去抖周期 。

    通过这种方式、可实现此功能。

    以下链接可帮助展示有关去抖 选择的代码和讨论。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1368738/sk-am62a-lp-how-do-we-configure-mcu-gpio-debounce-time-in-the-mcu-r5-firmware/5546773#5546773

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我有两个问题。

    首先、我说的是正确的、可以通过将去抖周期设置为0来关闭迟滞、通过将其设置为高于0来开启磁滞吗?

    其次、即使去抖功能端子被设置为串行通信的时钟输入、是否也可以设置周期和开关迟滞开/关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以设置第一个周期、然后可以启用迟滞 开/关 、反之亦然。 也很好。

    因为、即使我们  首先将迟滞设置为所配置的时间周期、也会绕过默认去抖逻辑。

    因此、继续使用第一个周期、然后启用迟滞 

    其次、即使将去抖功能端子设置为串行通信的时钟输入、也是否可以设置打开/关闭周期和开关迟滞?

    去抖逻辑并非对所有引脚都有效。

    因此、确保在使用去抖逻辑之前、您可以查看数据表。

    通常、去抖 逻辑将在初始化 而不是运行时进行此操作。

    如果您需要 在运行时期间更改去抖逻辑开关、则可能没有问题、这可能起作用。

    你这边。

    此致、

    Anil。