工具与软件:
在 AM62x 数据表中、引脚属性表表明某些引脚在输入缓冲器中具有迟滞。
是否可以打开/关闭该迟滞?
如果可以打开/关闭、请告诉我如何设置。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
在 AM62x 数据表中、引脚属性表表明某些引脚在输入缓冲器中具有迟滞。
是否可以打开/关闭该迟滞?
如果可以打开/关闭、请告诉我如何设置。

您好、
我在内部与硬件专家进行了讨论、他们已确认将在多路复用模式配置下进行控制。
在 AM62x 器件中、GPIO 支持去抖功能。
请查看数据表、了解哪些引脚具有该功能、因为所有 GPIO 都不支持该功能。
首先,您需要控制 PADCFG 寄存器中的去抖 选择位,以启用去抖选择。
然后、配置去抖周期 。
通过这种方式、可实现此功能。
以下链接可帮助展示有关去抖 选择的代码和讨论。
此致、
Anil。
您好!
可以设置第一个周期、然后可以启用迟滞 开/关 、反之亦然。 也很好。
因为、即使我们 首先将迟滞设置为所配置的时间周期、也会绕过默认去抖逻辑。
因此、继续使用第一个周期、然后启用迟滞 。
其次、即使将去抖功能端子设置为串行通信的时钟输入、也是否可以设置打开/关闭周期和开关迟滞?
去抖逻辑并非对所有引脚都有效。
因此、确保在使用去抖逻辑之前、您可以查看数据表。
通常、去抖 逻辑将在初始化 而不是运行时进行此操作。
如果您需要 在运行时期间更改去抖逻辑开关、则可能没有问题、这可能起作用。
你这边。
此致、
Anil。