请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62A7 工具与软件:
你好。
我们使用的芯片:AM62A7。
我们使用的是"AM62Ax MCU+ SDK 09.02.00"、相应的 Mcal 版本是"MCAL_SitaraMPU_09.02.00.05"。
当前我们希望将 SDK 更改为"AM62Ax MCU+ SDK 10.01.00"、您能否提供与此版本对应的 Mcal 下载链接和 Mcal 文档?
我想知道这两个版本的 SDK 的 Mcal 是否兼容、例如 CddIpc。
此外、两个版本的 SDK 的驱动程序是否兼容、例如 ESM、I2C、UART 等
谢谢。