This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:有关 MCU SDK 版本升级的问题

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1471500/am62a7-questions-about-mcu-sdk-version-upgrade

器件型号:AM62A7

工具与软件:

你好。
我们使用的芯片:AM62A7。
我们使用的是"AM62Ax MCU+ SDK 09.02.00"、相应的 Mcal 版本是"MCAL_SitaraMPU_09.02.00.05"。
当前我们希望将 SDK 更改为"AM62Ax MCU+ SDK 10.01.00"、您能否提供与此版本对应的 Mcal 下载链接和 Mcal 文档?
我想知道这两个版本的 SDK 的 Mcal 是否兼容、例如 CddIpc。
此外、两个版本的 SDK 的驱动程序是否兼容、例如 ESM、I2C、UART 等
谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将您的问题分配给我们的域名专家,请允许他们一些时间来与您联系。

    此致、

    Nitika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前我们要将 SDK 更改为"AM62Ax MCU+ SDK 10.01.00"、您能否提供与此版本对应的 Mcal 下载链接以及 Mcal 文档?

    在下面附加最新的10.1 MCAL SDK 链接

    www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-MCAL AM62X-AM62X

    [quote userid="559189" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1471500/am62a7-questions-about-mcu-sdk-version-upgrade 我想知道这两个版本的 SDK 的 Mcal 是否兼容、例如 CddIpc.

    是的、它会兼容。

    此致、

    Nihar Potturu.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在昨天的前一天申请了麦尔的最新版本,成功申请需要多长时间?

    此致、

    WJ