工具与软件:
我们正在尝试 在 J784S4XEVM 电路板上运行一些功能测试。 我们通过 JTAG 连接到 Cortex-R5 MCU。 但是、大约3分钟后、电路板会复位。 我们具有 DIP SW16.4=ON、因此应禁用 PMIC 看门狗。 是否有其他需要禁用的外部看门狗?
谢谢!
Terence
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我们正在尝试 在 J784S4XEVM 电路板上运行一些功能测试。 我们通过 JTAG 连接到 Cortex-R5 MCU。 但是、大约3分钟后、电路板会复位。 我们具有 DIP SW16.4=ON、因此应禁用 PMIC 看门狗。 是否有其他需要禁用的外部看门狗?
谢谢!
Terence
Keerthy、您好!
我们通过 JTAG MIPI-60连接器(J23)与 JTAG 控制器相连、并控制 cortex-R5 MCU0、同时运行一些初始化脚本和一些基本的嵌入式功能代码。
以下是我的 DIP 开关设置:
SW2.1 =开启
SW2.2 =开启
SW2.3 =关闭
SW2.4 =关闭
SW2.5 =关闭
SW2.6 =关闭
SW2.7 =开启
SW2.8 =开启
SW2.9 =开启
SW2.10 =开启
SW4.1 =开启
SW4.2 =开启
SW7全部关闭:(SW7.1 =关闭... SW7.8 =关闭)
SW11.1 =打开
SW11.2 =关闭
SW11.3 =关闭
SW11.4 =关闭
SW11.5 =关闭
SW11.6 =关闭
SW11.7 =开启
SW11.8 =关闭
SW16.1 =关闭
SW16.2 =关闭
SW16.3 =开启
SW16.4 =开启
谢谢!
Terence
您好!
尝试使用无引导模式或 UART 引导模式、然后查看是否仍能看到复位。
-基尔西
请使用以下链接申请更换 EVM: https://support.ti.com/csm。 EVM 器件型号是:J784S4XG01EVM
请参考此 E2E 来证明 TI 代表已确认 EVM 缺陷并批准 TI 提供 EVM 更换。