This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:J784S4XG01EVM:装配:PROC141E4A (001)

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: J784S4XEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1469892/j784s4xevm-j784s4xg01evm-assy-proc141e4a-001

器件型号:J784S4XEVM

工具与软件:

我们正在尝试 在 J784S4XEVM 电路板上运行一些功能测试。 我们通过 JTAG 连接到 Cortex-R5 MCU。 但是、大约3分钟后、电路板会复位。 我们具有 DIP SW16.4=ON、因此应禁用 PMIC 看门狗。 是否有其他需要禁用的外部看门狗?

谢谢!

Terence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terence、

    为了快速检查一下、您是否可以尝试引导 U-boot 并查看是否存在相同的行为? 我们在 EVM 上未看到重新启动问题。 您能在电路板上分享一整套 DIP 开关设置吗?  

    此致、

    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy、您好!

    我们通过 JTAG MIPI-60连接器(J23)与 JTAG 控制器相连、并控制 cortex-R5 MCU0、同时运行一些初始化脚本和一些基本的嵌入式功能代码。

    以下是我的 DIP 开关设置:

    SW2.1 =开启
    SW2.2 =开启
    SW2.3 =关闭
    SW2.4 =关闭
    SW2.5 =关闭
    SW2.6 =关闭
    SW2.7 =开启
    SW2.8 =开启
    SW2.9 =开启
    SW2.10 =开启

    SW4.1 =开启
    SW4.2 =开启

    SW7全部关闭:(SW7.1 =关闭... SW7.8 =关闭)


    SW11.1 =打开
    SW11.2 =关闭
    SW11.3 =关闭
    SW11.4 =关闭
    SW11.5 =关闭
    SW11.6 =关闭
    SW11.7 =开启
    SW11.8 =关闭

    SW16.1 =关闭
    SW16.2 =关闭
    SW16.3 =开启
    SW16.4 =开启

    谢谢!

    Terence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j784s4/08_06_00_14/exports/docs/psdk_rtos/docs/user_guide/evm_setup_j784s4.html#uart-boot-mode

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j784s4/08_06_00_14/exports/docs/psdk_rtos/docs/user_guide/evm_setup_j784s4.html#no-boot-mode

    尝试使用无引导模式或 UART 引导模式、然后查看是否仍能看到复位。

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy、您好!

    有。 3分钟后我们仍然可以看到重置。

    谢谢!

    Terence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特伦斯

    请再次确认是否没有运行软件来触发任何看门狗或 SOC 复位? 如果没有正在运行的代码且您仍然看到复位、我需要咨询硬件专家。

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy、您好!

    有。 没有运行的软件可启用任何看门狗。 即使在"无引导"模式下也会进行重置。

    谢谢!

    Terence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您的确认。 我加入了我们的董事会专家的行列。 请期待您在一天内回复。

    此致、

    基尔西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应禁用标准 PMIC 看门狗、并将 SW16.4切换至开启。  有时 DIP 开关会卡住、看起来设置为"ON"、但仍然处于关闭状态。  请关闭开关、然后再重新打开。  此外-您还有其他 EVM 吗?  想知道是否都有这种行为、还是只有这一种行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了将 SW16.4切换为关闭和打开、行为是相同的。

    抱歉、这是我们此 TDA4系列的唯一评估板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 使用哪种电源?  它是否满足用户指南中详细说明的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 我使用的电源符合要求。 现在、我的输入电压是24V。 上电时、电机将绕400mA 绘图。 运行初始化脚本后、它可以到达730mA 附近。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用实验室工作台电源(因为电流消耗可用)?  如果是这样-电源和 EVM 之间的线路上可能出现的压降、并且随着功率/时间的增加、线路上的压降也会增加。  您是否可以将电压(假设实验室工作台电源)增加到30V 以上以查看问题是否有所改善?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、我尝试使用30V 电压、结果是一样的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用以下链接申请更换 EVM:  https://support.ti.com/csm。 EVM 器件型号是:J784S4XG01EVM

    请参考此 E2E 来证明 TI 代表已确认 EVM 缺陷并批准 TI 提供 EVM 更换。