This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:Ezurio:EVK 问题

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7, AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1470984/am62a7-ezurio-evk-problems

器件型号:AM62A7
主题中讨论的其他器件: AM625

工具与软件:

您好!

我有一位客户遇到了一些 EVK 板问题。  如果您能帮助解决他们下面的一些痛点、那将非常有帮助。

您在 W_DISABLE 引脚的 M.2插槽上放置了上拉电阻器。 这会在许多第三方 Wi-Fi IC 上造成问题、因为它们在无线电 IC 上具有引导带和这些 W_DISABLE 上拉、会导致锁存不正确的状态。 在软件中覆盖它们会遇到很多麻烦、而且并非小事一桩、很多用户都无法将其取下。 所有 EVK 板都存在这一问题。

我在将 M.2 Wi-Fi 无线电连接到 AM62A7时遇到问题、它们会枚举但无法 通过 SDIO 通信、SDIO 中断似乎被忽略或 DMA 无法正常工作。 在 AM625上一切运行良好、但在 AM62A7上无法正常运行。 我 不知道如何处理此问题、此时似乎是 CPU 问题。

谢谢!

Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Owen  

    感谢您提供的意见。

    我已将查询分配给 EVM 专家来提供支持。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Owen  

    谢谢!

    抱歉、我错过了分配。 我已将查询分配给 EVM 专家来提供支持。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的