请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62A7 主题中讨论的其他器件: AM625
工具与软件:
您好!
我有一位客户遇到了一些 EVK 板问题。 如果您能帮助解决他们下面的一些痛点、那将非常有帮助。
您在 W_DISABLE 引脚的 M.2插槽上放置了上拉电阻器。 这会在许多第三方 Wi-Fi IC 上造成问题、因为它们在无线电 IC 上具有引导带和这些 W_DISABLE 上拉、会导致锁存不正确的状态。 在软件中覆盖它们会遇到很多麻烦、而且并非小事一桩、很多用户都无法将其取下。 所有 EVK 板都存在这一问题。
我在将 M.2 Wi-Fi 无线电连接到 AM62A7时遇到问题、它们会枚举但无法 通过 SDIO 通信、SDIO 中断似乎被忽略或 DMA 无法正常工作。 在 AM625上一切运行良好、但在 AM62A7上无法正常运行。 我 不知道如何处理此问题、此时似乎是 CPU 问题。
谢谢!
Owen