工具与软件:
您好!
我也在 EP2000上工作、但是从硬件的角度来说。 不确定您是否能够将我们的线程组合在一起、或者是否有一个地方让我们一起合作。
我发现、当我们的器件正常运行时、我可以看到2个 UART 通道上的处理器数据流、以及 DRA829V、PMIC 和备用电池控制器之间的 I2C 总线数据流。 我还看到 PMIC 的所有电源轨都在输出预期的"有源"电压。 在许多情况下、当我将系统输入电压降低到5V (甚至将瞬变从12V 降低到5V 并返回到12V)时、2个 UART 流和 I2C 总线不再具有任何数据流、而 PMIC 上的电压轨模拟 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/08_01_00_13/exports/docs/pdk_jacinto_08_01_00_36/docs/userguide/jacinto/modules/lpm/lpm_mcu_only_mode_jacinto.html 中所述的仅 MCU 模式条件。
我在这个项目上比较新(我来的是设计后的)、可能理解有误、但我认为我们使用的 SDK (我需要确认是哪一个)没有可用的仅 MCU 模式、因为这些工具在我们使用器件投入生产时并不是开发的。