This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V:在低输入电压或低压瞬变时、在 PMIC 上实现仅 EP2000 MCU 模式

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA829V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1471044/dra829v-ep2000-mcu-only-mode-on-pmic-at-low-input-voltages-or-low-voltage-transients

器件型号:DRA829V

工具与软件:

您好!


我也在 EP2000上工作、但是从硬件的角度来说。  不确定您是否能够将我们的线程组合在一起、或者是否有一个地方让我们一起合作。

我发现、当我们的器件正常运行时、我可以看到2个 UART 通道上的处理器数据流、以及 DRA829V、PMIC 和备用电池控制器之间的 I2C 总线数据流。 我还看到 PMIC 的所有电源轨都在输出预期的"有源"电压。  在许多情况下、当我将系统输入电压降低到5V (甚至将瞬变从12V 降低到5V 并返回到12V)时、2个 UART 流和 I2C 总线不再具有任何数据流、而 PMIC 上的电压轨模拟 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/08_01_00_13/exports/docs/pdk_jacinto_08_01_00_36/docs/userguide/jacinto/modules/lpm/lpm_mcu_only_mode_jacinto.html 中所述的仅 MCU 模式条件

我在这个项目上比较新(我来的是设计后的)、可能理解有误、但我认为我们使用的 SDK (我需要确认是哪一个)没有可用的仅 MCU 模式、因为这些工具在我们使用器件投入生产时并不是开发的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="641335" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1471044/dra829v-ep2000-mcu-only-mode-on-pmic-at-low-input-voltages-or-low-voltage-transients ]我是这个项目的新用户(我是设计后的)我可能有误解、但我认为我们使用的 SDK (我需要确认是哪一个)没有可用的仅 MCU 模式、因为这些工具在我们使用我们的器件投入生产时还没有开发出来。

    进入仅 MCU 模式由 PMIC 处理、无需软件帮助。 您所使用的 SDK 可能不支持仅 MCU 模式、但这不会阻止 PMIC 进入该模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    非常感谢您的深入了解。   PMIC 在什么情况下会进入和退出仅 MCU 模式?   

    我在 https://www.ti.com/lit/ug/slvuc32/slvuc32.pdf 的第6节中看到一个状态图。  都是基于 NSLEEP1/NSLEEP2等信号的进入/退出模式。  我认为 PMIC 在转换到仅 MCU 模式之前处于工作模式。  根据我从状态图中看到的内容、进入仅 MCU 模式的唯一实际方法是让 nSLEEP1从1转换为0 (而 nSLEEP2 = 1)、如果我正确理解、这会发生在处理器通过 I2C 总线与之通信时(我假设在 SDA_I2C1/SDI_SPI 和 SCL_I2C1/SCK_SPI 引脚上)。

    那么、我们是否能够为 PMIC 设置触发掩码以忽略任何 nSLEEP 转换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、PMIC 是否能够根据"电源/电压"以任何方式进入仅 MCU 模式?  我确实看到过 ESM 和 WDOG 的"热复位"、但这些看起来像其他类型的复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图6-1说明了 目的明确  各国间的流动。 表6-1列出了 可能导致状态转换的所有触发条件/事件。  

    SoC_PWR_ERR 可能导致 PMIC 从"运行"状态变为"仅 MCU"模式。

    因此、我们能否设置 PMIC 的触发掩码来忽略任何 nSLEEP 转换?

    可屏蔽 nSLEEP 转换。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、PMIC 是否能够根据"电源/电压"以任何方式进入仅 MCU 模式?  我确实看到了 ESM 和 WDOG 的"热复位"、但这些看起来像其他类型的复位。[/报价]

    如果 SOC 分组电源轨发生故障、则会触发 PMIC 进入仅 MCU 模式。 用户指南中的表5-7介绍了 PDN 的电源轨组。