工具与软件:
尊敬的 Expert:
1. TI 验证 eDP 了吗?
2.关于背光 PWM 控制和使能信号以及 eDP 的电源使能、TI 是否定义了实施这些控制需要哪些引脚? 如果不是、那么在实现 eDP 时、TI 使用哪些引脚进行验证?
3、另外是否可以提供实现 eDP 功能所需的软件支持,如驱动程序或参考代码?
谢谢
Daniel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Daniel、您好!
AM69A 电路板具有 DP 连接器、而不是 eDP
https://www.ti.com/lit/zip/sprr466
您可以在上面的链接中找到设计文件
请参阅第页 42 of PROC154E3 (001)_SCH.pdf 器件
但是、SoC 本身能够支持 eDP、因为它具有
eDP 控制器。 您需要使用 eDP 设计定制电路板
引脚排列
此致
Rahul T R
尊敬的 Rahul :
我要确认以下内容:
我知道 EVM 的设计是采用 DP、而不是 eDP。 由于 SoC 支持 eDP、所以我想确认 TI 是否验证了 AM69A SoC 的 eDP 功能?
2. eDP 是否需要任何控制信号(例如背光 PWM 控制和使能信号、电源使能等)?
TI 是否为 eDP 提供任何驱动程序或参考代码? 如果未提供 DP 驱动器或参考代码、是否可直接应用于 eDP、或者是否需要进行其他修改?
谢谢
Daniel