This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69A:关于 eDP 的问题

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1469458/am69a-question-about-edp

器件型号:AM69A

工具与软件:

尊敬的 Expert:

1. TI 验证 eDP 了吗?
2.关于背光 PWM 控制和使能信号以及 eDP 的电源使能、TI 是否定义了实施这些控制需要哪些引脚? 如果不是、那么在实现 eDP 时、TI 使用哪些引脚进行验证?
3、另外是否可以提供实现 eDP 功能所需的软件支持,如驱动程序或参考代码?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Expert:

    有更新吗?

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    AM69A 电路板具有 DP 连接器、而不是 eDP
    https://www.ti.com/lit/zip/sprr466

    您可以在上面的链接中找到设计文件
    请参阅第页 42 of PROC154E3 (001)_SCH.pdf 器件

    但是、SoC 本身能够支持 eDP、因为它具有
    eDP 控制器。 您需要使用 eDP 设计定制电路板
    引脚排列

    此致
    Rahul T R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul 

    我要确认以下内容:

    我知道 EVM 的设计是采用 DP、而不是 eDP。 由于 SoC 支持 eDP、所以我想确认 TI 是否验证了 AM69A SoC 的 eDP 功能?

    2. eDP 是否需要任何控制信号(例如背光 PWM 控制和使能信号、电源使能等)?

    TI 是否为 eDP 提供任何驱动程序或参考代码? 如果未提供 DP 驱动器或参考代码、是否可直接应用于 eDP、或者是否需要进行其他修改?

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    1. TI 没有设计任何带 eDP 的电路板、
    2.控制信号(如 PWM、电源等) 可以使用 SOC 上存在的 GPIO 和硬件 PWM
    3. 同样的 cdns, mhdp 驱动程序也支持 eDP,无需修改

    此致
    Rahul T R