Thread 中讨论的其他器件: AM620
工具与软件:
我们正在使用 AM620-Q1进行编程、并想保留以下问题:
1. AM620中的 PRUSS 内核是否能够进行 BLDC 电机控制、需要以下资源进行控制:
-- 6个 PWM 输出(3个互补的 PWM 对)
-- 3个霍尔输入
-- 4个 ADC 样本( ADC 采样时间和 PWM 输出需要中心对齐)
- 1组电机编码器信号输入(EnDat 2.2 /eQEP)
-1组 SPI 接口、用于配置驱动器芯片
-- 2~3公共输入 IO
-2~3公共输出 IO
您能否提供满足上述条件的 C 语言示例?
2.在 AM620中、PRUSS 内核会向 A53内核发送一些数据。 如果我想要出色的实时性、我需要进行哪种内核间通信? 什么是延迟