请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X 工具与软件:
大家好!
我们在 TISDK9.1中观察到的情况很少
1. dhclient 被 dhcpcd 取代了,你能告诉我为什么要改变吗?
2. dhclient 正在创建 pid,lease 和 conf 文件。 命令是
dhclient -4–v -1–cf /etc/dhcpcd/dhclient.conf–LF /var/lib/dhcpcd/dhcpcd.leases–pf /var/run/dhcpcd.eth0.pid
3.我是否知道如何用"dhcpcd"命令替换"dhclient"?
4.虽然,如果我们面临任何挑战继续.. 使用 dhcpcd。 我们是否可以替换为"dhclient"并继续进行应用程序开发?