This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:dhclient 命令替换为 dhcpcd

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1472412/processor-sdk-am335x-dhclient-command-is-replaced-with-dhcpcd

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具与软件:

大家好!

我们在 TISDK9.1中观察到的情况很少

1. dhclient 被 dhcpcd 取代了,你能告诉我为什么要改变吗?
2. dhclient 正在创建 pid,lease 和 conf 文件。 命令是
  dhclient -4–v -1–cf /etc/dhcpcd/dhclient.conf–LF /var/lib/dhcpcd/dhcpcd.leases–pf /var/run/dhcpcd.eth0.pid
3.我是否知道如何用"dhcpcd"命令替换"dhclient"?
4.虽然,如果我们面临任何挑战继续.. 使用 dhcpcd。 我们是否可以替换为"dhclient"并继续进行应用程序开发?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    我无法准确理解您的需求。 显然、在系统级别上、我们提供的 SDK 文件系统只是一个如何使用 Linux 系统的示例。 有许多选项、尤其是在网络方面。 我们不能在系统级别提供完整的支持。 我推荐 Linux 论坛或一些外部 Linux 专家来提供此类支持。 我在此假设 AM335上的网络大体上可以正常工作。

    此致、Frank