This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:显示器上无显示

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1472020/j722sxh01evm-no-display-on-monitor

器件型号:J722SXH01EVM

工具与软件:

我做了一些测试、但始终显示但 没有显示  

root@j722s-evm:/opt/edgeai-gst-apps lsmod | grep tidss
tidss 65536 0
drm_dma_helper      20480 3.          软件示例
drm_kms_helper      188416 4.         sii902x、drm_dma_helper、display_connector、tidss
DRM                552960 7.        sii902x、drm_kms_helper、drm_dma_helper、display_connector、pvrsrvkm、tidss
root@j722s-evm:/opt/edgeai-gst-apps


root@j722s-evm:/opt/edgeai-gst-apps kmscube
无连接连接器!
无法初始化传统 DRM
root@j722s-evm:/opt/edgeai-gst-apps

root@j722s-evm:/opt/edgeai-gst-apps modetest -M tidss -c


连接器:
ID 编码器状态名称  尺寸(mm)   模式  编码器
40  0      已断开  HDMI-A-1连接      0x0 0   39
道具:

1 EDID:
        flags:不可更改的 blob
        Blobs:

       值:

2个 DPM:
        标志:enum
        枚举:开=0待机=1挂起=2关=3
        值:0

5链路状态:
        标志:enum
        枚举:好=0坏=1
        值:0

6非桌面:
flags:不可更改的范围
值:0 1
值:0

4个逻辑块:
flags:不可更改的 blob
Blobs:

值:

root@j722s-evm:/opt/edgeai-gst-apps