This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM57X:TI SDK 9缺少 CPTS 驱动程序上的 DM 计时器支持

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1465438/processor-sdk-am57x-dm-timer-support-on-cpts-driver-is-missing-on-ti-sdk-9

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

工具与软件:

我们最近开始将我们的系统迁移到 AM57xx SDK v09.03.06.05。 我们注意到 CPTS 驱动程序不再提供计时器16支持、这通常用于为事件添加时间戳并在通过 GMAC 通过 PTP 进行同步时生成 PPS 信号。 要应用于 SDK 8.02以提供 DM 计时器支持的相应补丁为:

0006-hack-net-ethernet-ti-cpts-add-1pps-support-using-dtet.patch«am57xx-evm«linux-ti-stage-rt«Linux«recips-kernel - jacinto-linux/meta-psdkla - unnamed repository;编辑此文件'escription"以命名存储库。

我们需要这样的计时器支持功能、以便能够从 DSP 访问纳秒级 PTP 时间。

TI 是否计划在 SDK 9.3的未来版本中包含类似的补丁?