This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:我们是否有用于不同 SDK 升级的补丁文件?

Guru**** 2467130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1465809/am620-q1-do-we-have-patch-file-for-different-sdk-upgrade

器件型号:AM620-Q1

工具与软件:

您好、亲爱的专家

客户使用旧的 SDK 版本进行软件开发(10_00_07_04 )

但他们发现新 SDK 版本(10_01_10_04)有一些错误修复。

需要以下项目、

(1)我们是否有用于 SDK 软件升级的补丁?

(2)如何知道(跟踪)相关代码更改?

谢谢你。

Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gibbs、

    这将包括数月内多项驱动程序更改、因此不能仅将引脚指向1-2个驱动程序。 但这些应该在 SDK 10.1中解决。

    可以在以下位置公开跟踪某些故障: https://sir.ext.ti.com/jira/projects/EXT_SITMPUSW/issues/EXT_SITMPUSW-21?filter=allopenissues

    谢谢!

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Anshu、您好:

    我已经看到以下内容、并看到了 E2E 链接。  

    我想查看 与此问题相关的代码更改或相关的提交、因为我们知道、Yocto SDK 只显示提交更改、而不直接反映问题差异。 目前、我只检查了 TI 内核存储库中的 GPIO 更改、但未发现任何与 EXT_EP-12083问题相关的提交。  

    如果我遇到此类问题、并且不想更改 SDK 版本、您建议我在哪里找到更改的模块、软件包或存储库?

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、xaio-an、

    此类错误修复涉及多项代码更改、这些更改不仅会影响 Linux、还会影响 DM 固件、TF-A 等

    我会检查是否有方法在内部检查确切的代码更改、但我不相信是这样。

    谢谢!

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、肖安

    对于此特定问题 EXT_EP-12083、可以通过内核补丁 bb925b66d23b"hack:gpio:davinci:在 ti_sci_resume"中尽早恢复 GPIO 上下文来解决该问题。

    但总的来说、Anshu 的评论是正确的、某些问题由 Linux 之外的其他组件解决、并不总是可以指向源代码更改。