This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3:关于 VIS 模块中 FCP 的 CCM 功能

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1471270/am62a3-about-the-ccm-function-of-the-fcp-in-the-viss-module

器件型号:AM62A3

工具与软件:

尊敬的 TI 专家、ñ oz

我想尝试通过 CCM 模块的失调电压来处理输入和输出 RGB 信号、但发现修改失调电压后图像没有改变。 我是否可以知道如何使这六个偏移(RC\GC\bC\OR\OG\OB)生效? 此外、还可以为我提供一个详细的公式来显示 CCM 和六个偏移值如何将输入 RGB 信号转换为 RGB 输出信号。 此外、我想知道这些偏移值的值范围是多少。

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ding:

    我们将在下周早些时候与您联系。

    谢谢!

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ding:

    此外、是否可以为我提供一个详细的公式来显示 CCM 和六个偏移值如何将输入 RGB 信号转换为 RGB 输出信号。 [报价]

    有关详细信息、请参阅 TRM 中的 FCP 颜色转换部分。

    此外、我想知道这些偏移值的范围是多少。

    我们还在 TRM 中提供。

    权重为 S12Q8、偏移为 S13Q11。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    我在 PSDK 中更改了 OFFSET 值、并在写入 CCM 寄存器之前打印了日志以确认该值正确。 但是、图像没有变化。 此外、我修改了 XML 中的偏移量并通过 DCC 将其发送到电路板、并且图像没有改变。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ding:

    [报价 userid="561731" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1471270/am62a3-about-the-ccm-function-of-the-fcp-in-the-viss-module/5649050 #5649050"]我在写入 CCM 寄存器之前更改了 PSDK 中的 OFFSET 值并打印了日志以确认该值正确。 但是、图像没有变化。 [报价]

    请根据 Git 上的最新版本检查您的 SDK 版本和 viss 内核。

    https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/imaging/tree/kernels/hwa/vpac_viss/vx_vpac_viss_target_dcc.c?h=main#n797

    我想偏移已经得到支持。