This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:使用 edgeai-tidl-tools 配置批处理

Guru**** 2467930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1454925/tda4vm-configure-batch-processing-using-edgeai-tidl-tools

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

是否可以  使用在单核架构上启用批处理 edgeai-tidl-tools  ? 似乎只有这样 并行批处理  通过配置启用  ADVANCE_OPTIONS:推理模式 和  advanced_options:num_cores .

注意:

我尝试了使用导入工具(PSDK 版本: 09.01.00.06和10.00.00.05 ) 并设置 numBatches 所需批量大小的参数。  然后,我在目标上编译并执行了模型,但只有第一批才显示了正确的结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  由于节假日、E2E 回复将从12月25日推迟到1月2日。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aleksandar、

    对反应延迟深表歉意。 此问题是否与 下面链接的主题有关? 如果是、让我们关闭此主题并继续该对话。

    TDA4VM:如何使用 edgeai-tidl-tools 配置批处理

    谢谢!

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabiana:

    是的、它是相关的。 您可以关闭该线程、我将对连接的线程进行后续操作。

    此致、

    Aleksandar。