请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
是否可以 使用在单核架构上启用批处理 edgeai-tidl-tools ? 似乎只有这样 并行批处理 通过配置启用 ADVANCE_OPTIONS:推理模式 和 advanced_options:num_cores .
注意:
我尝试了使用导入工具(PSDK 版本: 09.01.00.06和10.00.00.05 ) 并设置 numBatches 所需批量大小的参数。 然后,我在目标上编译并执行了模型,但只有第一批才显示了正确的结果。