This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:切换 displayM2M 节点时的[ICMU]延迟问题

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1471707/tda4al-q1-icmu-delay-issue-when-switching-nodes-of-displaym2m

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:

你好、专家

ICMU 是一个2上下文概念。 IR 用于视觉、RGB 用于查看。

RGB888 (csitx)用于查看的输出使用 displayM2M。

它被实施为在 RGB (context1)中输出 csit、并在低光照环境中更改为 IR (context0)。

但是、当更改输出节点时、会出现一个延迟问题、即视频在几帧内中断。

这可以改进吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我非常怀疑这是由于显示 M2M 节点造成的。 当输出节点发生变化时究竟会发生什么情况? 您如何使用 Display M2M 节点? 您能否共享模式信息?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh

    我不认为 displayM2M 是原因。 原因似乎是转换请求太多。 该问题将得到解决。

    此致、

    Hyemin