This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VP-Q1:SGMII 仿真通过/失败标准

Guru**** 2467440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1462944/tda4vp-q1-sgmii-simulation-pass-fail-criteria

器件型号:TDA4VP-Q1

工具与软件:

我们计划对 TDA4 SGMII 接口运行信号完整性仿真、以评估接口性能。

此外、我们需要 通过/失败 标准。

为此、我们需要 Rx 眼罩参数:眼高和眼宽、例如:

 

您能提供吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SGMII RX 不会因此指定眼罩。 RX 定义通道中引入的噪声和抖动要求、RX 应该仍然能够容忍它、并且仍然能够检测有效模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SGMII (1000Base-KX)所基于的接收器特性。

    Rx 干扰容差参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreyas:

    我是来自 Netanel 团队的 SIPI 工程师、我是这个问题的发起人。

    很遗憾、上述回复没有回答我们所有的问题。 我会尝试解释。

    我们想要的 通过时域仿真验证 SGMII 接口信号完整性 .

    为此(当 TDA4用作 Rx 时)、我们需要:

    Rx 掩码详细信息:

    眼高、眼宽

    探测点(均衡器之前或之后、如果存在)

    请提供这些数据吗?

    谢谢、此致、

    Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    出于仿真目的、我找到了有关 SERDES 眼罩表4-1的应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/spracp4a/spracp4a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在验证 SGMII (1.25GBaud)期间、TX 眼图模板如下所示:

    RX 采用了相同的眼罩、但还包括了其他损伤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreyas:

    感谢您的澄清。

    此致、

    Alexander