This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:HSM IPC 通信稳定性问题

Guru**** 2467930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1471254/am62a7-hsm-ipc-communication-stability-issue

器件型号:AM62A7

工具与软件:

您好!

我们正在开发一种 HSM 应用程序 消息流 MCU_PLUS_SDK_am62ax_09_02_00_38 hsm_care_package_kit_v00.08.00 . 系统级挑战 间歇性通信故障 消息流 基于安全代理的 IPC 之间的值 DM 内核(R5)和 HSM (M4) .

我们实施了该标准 定期消息交换 其中 DM-R5内核每秒发送一条消息 通过安全代理、和 HSM 在中断处理程序中进行响应 . 但是、通信正常 在几次成功交换后随机停止 、HSM 不再响应。

为了调试该问题、我们启用了 SYSFW 跟踪日志 、重新启动设备后、我们观察到 A-core 打印如下所示的错误日志 、但是 看不到来自 MCU、DM 内核或 HSM 的日志 .

  

SBL 日志 指示正常引导行为。

下面是 Trace 打印的日志。

e2e.ti.com/.../tifs_5F00_log.txt

这些 SYSFW 跟踪日志表示什么? 这些误差与什么有关 安全代理或防火墙权限

什么原因可能导致 HSM IPC 没有响应?

为什么启用 SYSFW 跟踪后、来自 MCU、DM 和 HSM 的日志会消失?

感谢您的支持。  

此致、  

Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨先生、我现在与一些同事联系、请允许我们多待几天。 如果您一周内没有收到我们的消息、请向我们咨询

    谢谢!

    Paula.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:  

      检查 日志"exception addr  0x45B09000"、即 CSL_PSCSS0_GLB_BASE。

      此区域为 FW_639区域3所有者是  tifs、RWD。   

      hdr0 0x1008000 防火墙卷发生。  

      hdr1 0x90000

      Data0 0x400A78

      Data1 0x0

      Data2 0xFF922D4、 表示 MAIN_0_R5_0 privte wite 操作中出现的问题。  

      Data3 0x8、操作为8字节。  

      您能否将 MAIN_0_R5_0连接到 CCS、反馈 contex?

      谢谢。

    Linjun