工具与软件:
您好!
我们正在开发一种 HSM 应用程序 消息流 MCU_PLUS_SDK_am62ax_09_02_00_38 和 hsm_care_package_kit_v00.08.00 . 系统级挑战 间歇性通信故障 消息流 基于安全代理的 IPC 之间的值 DM 内核(R5)和 HSM (M4) .
我们实施了该标准 定期消息交换 其中 DM-R5内核每秒发送一条消息 通过安全代理、和 HSM 在中断处理程序中进行响应 . 但是、通信正常 在几次成功交换后随机停止 、HSM 不再响应。

为了调试该问题、我们启用了 SYSFW 跟踪日志 、重新启动设备后、我们观察到 A-core 打印如下所示的错误日志 、但是 看不到来自 MCU、DM 内核或 HSM 的日志 .
。 SBL 日志 指示正常引导行为。
下面是 Trace 打印的日志。
e2e.ti.com/.../tifs_5F00_log.txt
这些 SYSFW 跟踪日志表示什么? 这些误差与什么有关 安全代理或防火墙权限 ?
什么原因可能导致 HSM IPC 没有响应?
为什么启用 SYSFW 跟踪后、来自 MCU、DM 和 HSM 的日志会消失?
感谢您的支持。
此致、
Yang