主题中讨论的其他器件:MSPM0L1306、 TMAG3001
工具与软件:
我在 Windows10 PC (有不同的工作区)上同时使用 CCS 和 CCStheia。 我已使用一个 syscfg 成功将2个 TI 演示组合成1个项目。 我成功在 mspm0l1306 EVM 演示组合上运行了 UART RW FIFO 演示和 TMAG3001。 昨天、当我遇到 CCS 服务器错误时、我添加了大约100行代码、并且不得不关闭计算机才能退出。 两个 CCS 系统上的代码都出现故障。
启动代码仍在两个系统上成功运行。 但是、即使我得到了干净的编译、新代码也会因未知中断陷阱挂起。 这种情况发生在对 EEPROM 的读取或写入操作中。 我知道这在我的原始系统上是有效的、因为我可以重新运行旧代码。 新代码有一对 memcpy.memset、而 str 调用、但仅包含少于10字节的数据。
我 需要知道从何处查找 CCS 日志以及如何增加堆栈大小。
如果有任何技术上的帮助、也将不胜感激。
Eric / edulicki@avidasw.com