主题中讨论的其他器件: AM62P、 WL1837MOD
工具与软件:
尊敬的团队:
我们希望在 M2.E 插槽的 SK-AM62P-LP 上集成 WiFi/BT/BLE 模块。
WL18x7MOD WiLink 8双频带工业模块是兼容的、但基于此芯片、您是否已经拥有 M2.E 模块
此致、
Libin Jose。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的团队:
我们希望在 M2.E 插槽的 SK-AM62P-LP 上集成 WiFi/BT/BLE 模块。
WL18x7MOD WiLink 8双频带工业模块是兼容的、但基于此芯片、您是否已经拥有 M2.E 模块
此致、
Libin Jose。
尊敬的 Libin:
很遗憾、我们不提供 WL18x7MOD 的 M.2卡。 不过、我们有一个 M.2卡、配备我们较新且具有成本优势的 CC33xx 器件、该器件具有 WiFi 6和 BLE 5.4。 该器件还直接集成到处理器 SDK 中进行评估。 我将提供 M.2卡和 Processor SDK 指南的链接、以在 Linux 中显示相同的功能:
如果您不需要 WL18xx 的经典蓝牙解决方案、则强烈建议评估 CC33xx M.2卡。
尊敬的 Sabeeh:
我们还需要经典 BT 来进行电话呼叫、蓝牙音频等 必须有要求。 请支持。
请您评估 https://www.embeddedartists.com/products/1ym-m-2-module/
如果您可以将1YM 模块作为 SDK 的一部分来支持、将会很有帮助。
此致
Libin Jose。
尊敬的 Libin:
1YM 模块不基于 TI 芯片组、因此我们可能不会将该模块引入 TI Processor SDK。 但是、如果该器件的驱动程序已上传到 Linux 内核中、则可能可以将其拉入。 WL18xxMOD 驱动程序经过上流处理、因此可用于 TI Processor SDK 以及许多其他从主线 Linux 分支的供应商。
请考虑联系我们的第三方溴化二苯醚。 他们基于 WL18xx 和 CC33xx 设计了模块、以及 M.2模块。 您可以在此处找到他们的部分产品:
https://www.bdecomm.com/en/Product.asp?typeid=90
尊敬的 Sabeeh:
我已经联系了 BDEComm。
BDE 的反应:
尊敬的 SABE:
Wi-Fi/BT 模块的驱动程序如所示
Azurewave : www.azurewave.com/wireless-modules-nxp.html
嵌入式艺术家1YM 模块: https://www.embeddedartists.com/products/1ym-m-2-module/
可从 GitHub 获取- NXP-IMX/mwifex:wifi 扩展
是否可以将相同的与 AM62P 集成?
此致
Libin Jose