This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:[SK-AM62P-LP] WL18x7MOD WiLink™︎ 8双频带工业模块

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62P-LP, AM62P, WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1454211/sk-am62p-lp-sk-am62p-lp-wl18x7mod-wilink-8-dual-band-industrial-module

器件型号:SK-AM62P-LP
主题中讨论的其他器件: AM62PWL1837MOD

工具与软件:

尊敬的团队:

我们希望在 M2.E 插槽的 SK-AM62P-LP 上集成 WiFi/BT/BLE 模块。

WL18x7MOD WiLink 8双频带工业模块是兼容的、但基于此芯片、您是否已经拥有 M2.E 模块

此致、

Libin Jose。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Libin:

    很遗憾、我们不提供 WL18x7MOD 的 M.2卡。 不过、我们有一个 M.2卡、配备我们较新且具有成本优势的 CC33xx 器件、该器件具有 WiFi 6和 BLE 5.4。 该器件还直接集成到处理器 SDK 中进行评估。 我将提供 M.2卡和 Processor SDK 指南的链接、以在 Linux 中显示相同的功能:

    https://ti.com/tool/m2-CC3351

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/10_01_10_04/exports/docs/linux/How_to_Guides/Target/How_To_Enable_ M.2CC3301_IN_Linux.html#enable-m2cc3301 

    如果您不需要 WL18xx 的经典蓝牙解决方案、则强烈建议评估 CC33xx M.2卡。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:

    我们还需要经典 BT 来进行电话呼叫、蓝牙音频等 必须有要求。 请支持。

    请您评估 https://www.embeddedartists.com/products/1ym-m-2-module/

    如果您可以将1YM 模块作为 SDK 的一部分来支持、将会很有帮助。

    此致

    Libin Jose。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Libin:

    1YM 模块不基于 TI 芯片组、因此我们可能不会将该模块引入 TI Processor SDK。 但是、如果该器件的驱动程序已上传到 Linux 内核中、则可能可以将其拉入。  WL18xxMOD 驱动程序经过上流处理、因此可用于 TI Processor SDK 以及许多其他从主线 Linux 分支的供应商。  

    请考虑联系我们的第三方溴化二苯醚。 他们基于 WL18xx 和 CC33xx 设计了模块、以及 M.2模块。 您可以在此处找到他们的部分产品:
    https://www.bdecomm.com/en/Product.asp?typeid=90 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:

    我已经联系了 BDEComm。

    BDE 的反应:

    尊敬的 Libin:
    感谢您的讲解。
    遗憾的是、 BBD-BW2837 M2卡在 AM62P 平台上没有可正常工作的驱动程序。 如果您打算 在最终产品中使用 BBD-BW2837、最好直接评估模块而不是使用 M2卡。  
    此致!
    Simon
    我的要求非常简单。 我需要在 TI SK-AM62P-LP 上使用并测试 Wi-Fi、经典 BT 和 BLE。 您能建议一种在评估平台中测试这些功能的方法吗? 我们的许多应用以及对它的依赖。
    此致
    Libin Jose
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Libin:

    AM62P 平台确实具有 WL18xx 器件的驱动程序。 让我看看我是否能从 BDE 进一步了解技术挑战是什么。 但是、如果您能够让测试板带有 WL18xx、而不需要使用 WL1837MOD 或 BW2837的 M.2卡、那么这或许会解决问题。  

    我将与 BDE 进一步讨论、然后回到您的身边。 很遗憾、我下周不在办公室、但会再次光临。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SABE:

     Wi-Fi/BT 模块的驱动程序如所示  

    Azurewave : www.azurewave.com/wireless-modules-nxp.html

    嵌入式艺术家1YM 模块: https://www.embeddedartists.com/products/1ym-m-2-module/

    可从 GitHub 获取- NXP-IMX/mwifex:wifi 扩展

    是否可以将相同的与 AM62P 集成?

    此致

    Libin Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:

    您是否从 BDE 收到任何更新。 这对我们来说非常重要。 我们在许多功能上被阻止。  

    >> 但是、如果您能够让测试板带有 WL18xx、而不需要使用 WL1837MOD 或 BW2837的 M.2卡、那么这个问题或许会解决。

    我们如何在不带 M.2卡的 SK-AM62P-LP 中使用此芯片。 您能为该方法提供帮助吗?

    此致

    Libin Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Libin:

    我当时正在与内部和外部团队讨论、可能有一些关于 WL18xx M.2卡的消息可帮助您解除阻止。 我们的现场团队将很快与您联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:

    是否有同样的更新?

    此致

    Libin Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Libin:

    我在这方面确实取得了一些进展。 我需要测试几件事,并将在几天内回到你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:

    您是否有关于此问题的任何更新? 我们对这一解决方案有着严格的要求。

    此致、

    Libin Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Libin:
    我收到了我们双方第三方提供的基于 WL18xx 的 m.2卡。 我正在测试它们并向第三方提供反馈。 一旦我对解决方案有信心、我就会随时向您通报最新情况。
    感谢您的耐心等待、

    Sabeeh