This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM6442 Green Hills Integrity 缺少对 PRU ICSSG 以太网端口的支持

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1470953/am6442-am6442-green-hills-integrity-lack-of-support-for-pru-icssg-ethernet-ports

器件型号:AM6442

工具与软件:

您好!

我们已经开发了一种定制硬件板、这种板主要基于 AM64x EVM 板。  区别在于、我们不对以太网使用片上以太网交换机、而是使用4个 PRU ICSSG 以太网端口。  所有4个端口都将使用、以100Mb 速率运行。  

通常、我们在产品中使用 Green Hills Integrity OS。  他们返回时出现了有关支持这4个端口的问题。

目前、我们的所有4个端口都可在 TI 的 Linux 中运行、并且器件树源可随时用于 GHS。  

我们想知道是否有人有这种情况的经验。  GHS 是否可以利用以太网 PRU 固件代码?  是否存在禁止他们使用它的许可证问题?

虽然我知道这不是技术问题、但我们正在寻找一些建议、与处理过 AM64x 处理器上运行的完整性问题的任何人进行探讨。  是否有任何建议和/或帮助可用于 Green Hills 以帮助解决问题?

我希望这有道理。  如果您有任何疑问、请告诉我。  

非常感谢

Daryl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daryl

    管理这些论坛的支持团队没有任何 GHS 方面的经验。  

    如果 ICSSG 固件团队对此有任何建议、我会向他们发送 ping 命令。  

    TI 确实与几个操作系统供应商 GHS、 BlackBerry (QNX)、WINDRVR (VxWorks)等密切合作、以帮助他们实现最终客户、但对 SDK 的支持主要需要由他们直接提供。

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助 Mukul。  如果您与第三方团队有联系、我可以得到、请分享。